INVT Case Study

토크 트랜스듀서가 INVT 제어 알고리듬의 최적화를 보장합니다

An inverter from INVT
An inverter from INVT

중국 기업인INVT는 성능을 최적화 하기 위해 가변 주파수 드라이브(VFD)로 제어된 전기모터의 토크와 속도를 측정할 수 있도록HBM의 T10F 토크 트랜스듀서 (T10F torque transducer) 및 MP60 증폭기 (MP60 amplifiers)를 활용하였습니다.

VFD또는 인버터는 모터에 공급된 전력의 주파수를 제어하여 교류(AC) 모터의 회전을 제한하는 목적으로 산업 전반에 널리 사용되고 있습니다. 최적화된 VFD를 채택하여, 기업 사용자들은 에너지를 절감하고, 장비 수명을 늘리며, 유지보수 비용을 줄이고, 프로세스 제어를 더 엄격하게 할 수 있습니다.

벡터 제어 기술에 있어 더 나은 데이터 확보

HBM's T10F torque transducer installed in its test object

진행 중인 연구 프로그램의 일부로서, 저/중/고 전압 인버터, 서보 드라이브 및 브레이크 장치 등을 제조하는 INVT에는 자체 벡터 제어 기술에 있어 더 나은 데이터가 필요합니다. 이것이 VFD를 제어하는 네 가지 주요 방법 가운데 하나입니다. 나머지 제어 방법으로는 볼트/Hertz, 주파수 및 직접 토크 제어 등이 있습니다.

INVT는 자체 성능을 향상시킬 수 있도록 VFD의 제어 알고리듬을 최적화하는데 사용될 수 있는 동적 수리 모형을 만드는데 HBM과 협력하고 있습니다. 최적화된 알고리듬 덕분에 점차로 순조롭게 모터 생산량이 증가되었으며, 또한 정확한 속도에서 모터를 작동시키고, 정확한 위치에 정지시키거나 특정 양의 토크를 적용할 수 있도록 프로그램 하는 것이 가능해졌습니다.

완전한 통합 테스팅 솔루션

HBM은 트랜스듀서, 계측 전자장비, 소프트웨어 및 서비스 등으로 구성되는 동적 테스트를 실행하기 위해 완전하게 통합된 솔루션을 제공할 수 있습니다.

T10F 토크 플랜지의 정확성은 중요한 역할을 하였으며, 이 장치는 토크와 회전 속도를 계측하는 동안에 드라이브 모터와 로드 모터 사이의 정렬불량을 보상할 수 있도록 커플링과 함께 장착되어 있습니다. T10F의 극도로 짧게 설계된 디자인 덕분에 다른 모델에 비해 테스트 스탠드에 공간이 적게 필요하며, 이에 따라 매우 높은 비틀림 강성과 낮은 관성 모멘트로 시스템 내 공명이 최소화되는 한편 진동이 줄고 비용도 절감됩니다.

유지보수 비용이 들지 않는 토크 계측 시스템

또한, 베어링이나 슬립 링이 전혀 없기 때문에 토크 계측 시스템에 유지보수가 필요하지 않습니다. 센서의 모든 토크 및 속도 신호는 HBM의 MP60 증폭기로 조정되며, 정확도가 떨어지지 않고 CANbus 인터페이스 컨버터까지 USB를 통해 컴퓨터와 통신하게 됩니다.

INVT는 또한 HBM차이나의 디자인 자문, 부지 설립 조언, 시운전 및 고객 교육 면에서 혜택을 보고 있습니다.

이러한 방식으로 HBM과 협력하여, INVT는 발달된 벡터 제어 기술과 특수 인버터 제어 기술 등에서 숙련성을 늘리는 한편 전기 드라이브 및 산업 제어 기술에서 그 선도적 지위를 유지하는데 목표를 두고 있습니다.

INVT 는 향후 성능을 최적화 하기 위해 유사한 기술을 활용하는 4상한 제어 기술에서 돌파구를 찾는데 목표를 두고 있습니다.