토크 측정에 관한 기술관련 기사
Which fit is the right one?
An explanation of the significance of ISO fits to standard shafts and holes
Checking HBM torque flanges using the shunt signal and the zero point
Users often ask whether they may continue using a torque flange that has not been in use for an extended period of time.
The use of torque flanges in power generation plants
Power generation plants need to be economical and eco-friendly. To determine the efficiency of such plants, drive power needs to be measured. However, which method is most suitable? Read this technical article to learn how to use...
토크 어플리케이션을 위한 커플링과 마운팅 부품 - 선택 가이드
어떤 커플링이 적합한가?
토크 플랜지는 작고 불확실한 측정이 가능한 정밀한 센서입니다. 그러나, 이를 측정하기 위해서 특별한 요구조건을 만족시켜야 합니다. 각각의 구동렬 (Drive train) 사이에서 결합이 어긋난 결과로 인해 센서에 발생하는 기생 부하 영향을 최소화하는 것이 가장 중요합니다. 측정 플랜지에 설치된 샤프트 끝의 반경 병렬 옵셋(radial parallel offset)은 센서에...
연소 엔진의 큰 드라이브상의 동력 측정
연소 엔진의 큰 드라이브상의 동력을 측정하는 다른 많은 방법들이 있습니다. 드라이브 트레인에서 직접적인 동력 측정을 어떻게 하는 것이, 드라이브 트레인 상에서 간접적인 방법과 비교하여, 측정의 불확실성을 줄일 수 있는지 알아 보시길 바랍니다.