왕겨에서 밀 분리하기 - HBM의 중량계측 기술을 이용한 품질 관리
시리얼 및 곡류는 전 세계에서 재배되어, 상품 시장에서 거래되고, 복잡한 물류 체인 내에서 제조사로 운송되어 집니다. 수량과는 별개로, 원료의 품질은 가격 결정의 가장 중요한 요인입니다.
물류 고리에서 중요한 연결점은, 뮌헨 근교의 ‘Puchheim’에 위치한 분석 전문회사인 ‘Bruins Instruments’사(社)가 만든, 전체 곡물 분석 기기의 사용에 있습니다. 습기, 단백질, 녹말, 및 지방 과 같은 시리얼의 함량은, 샘플의 분광 분석 시험으로 빠르고 쉽게 결정할 수 있습니다.
설비 기술은 하나의 매우 주요한 특징이 되었습니다. 샘플(100리터 무게)의 특정 무게로, 상한 곡물의 감염 및 정도를 결정하는 것이 가능 합니다. 이렇게 하기 위해서는, 지정된 샘플 분량이 정확하게 가능한 빠른 시간 내에 측정 되어야 합니다.
컴팩트한 ‘PW4’ 싱글 포인트 로드 셀은 도량형적으로 정확하고 신뢰있는 눈금 측정이 쉽게 설정 될 수 있게 해 줍니다. ‘AD104’ 디지털 트랜스두서 전자 기기는 로드 셀의 측정 신호를 증폭 하고 이를 디지털로 조정 합니다. ‘AD104’ 소프트웨어는 광범위한 계측 기능 및 역학 필터 알고리즘을 제공 합니다. 조정 된 것에 따라, 무게 측정 데이터는 디지털로 분석 기기에 전해 집니다.
HBM 컴포넌트는 다른 것과 완벽하게 맞추어 지며, 합리적인 생산, 마지막 검사, 및 온라인 서비스 루틴에 최적화된 도움을 드립니다. 이는 고객이 가능한 가장 빠른 시간에 시장 진입을 할 수 있도록 도와드립니다.