항공우주 실험 적용사례 보고서
차세대 항공기: 광학 스트레인 게이지(strain gauges)로 복합구조체 연구
The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) has relied on HBM’s data acquisition technology to investigate the structural health of recently developed aircraft made with composite materials.
A "lifestyle" airplane for take-off and landing on the ground, on water and snow
Making flying a pleasure again: This is the aim of the new, ultra-modern AKOYA light airplane. On-board safety and comfort is ensured through the use of strain gauges from HBM and the ultra-rugged SoMat eDAQlite data acquisition...
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
BAE Systems의 통합 구조 테스트 체제를 통한 F-35의 성능
BAE Systems benefits the performance of the new F-35 Joint Strike Fighter through integrated structural testing and derisking the FTI.
Bucher Leichtbau는 HBM 테스트 및 측정 기술을 사용하여 갤러리의 내공성을 테스트한다.
항공기 위에서의 음식은 가볍고 쉽게 소화할 수 있어야 한다. 가볍게 만드는 것은 선내 주방(갤러리)의 요건이기도 했지만, 그럼에도 불구하고 큰 물리적인 부하를 견딜 수 있어야 한다. Switzerland의 Bucher Leichtbau AG는 승객용 항공기에 설치되는 갤러리 및 캐비닛을 제조하는 선두 제조업체로 그들의 내공성을 확인하기 위해 모듈에 대한 엄격한 테스트 결과를 신임할 수 있어야 했다. 선내의...
Advanced lightning warning system protects spacecraft launches at Kennedy Space Center
Using HBM transient recorders and digitizers, HBM has designed a lightning monitoring system for Kennedy Space Center in Florida. The system enhances the safety of operations such as the launching of rockets by ensuring that the...
Static component testing of a drive module with MGCplus
The BEPICOLOMBO mission: The European Space Agency (ESA) and the Japanese Space Agency ISAS/JAXA want to explore Mercury – with a drive module and two separate space probes that will orbit around the planet.
HBM 은 현대 상용 항공기를 위한 안전한 기체 조립을 제공합니다.
점차 오늘날 현대 상용 항공기의 건설은 유리섬유복합관(GRP)이나 글레어(GLARE)와 같은 혁신적인 복합 재료의 사용을 포함합니다. 조립하는 동안 이러한 재료를 다루는 것은 항공기 제조업체의 새로운 과제입니다. 그러므로 HBM은 생산하는 동안 최적화된 공정 안정성과 최적화된 제조 비용 및 런타임을 위해서 공정 모니터링을 위한 자동화 제조 컨셉에서 혁신적인 해결책을 지원합니다.
조립과정에서 기체...
Latest Lynx lands safely following development tests
AgustaWestland has conducted a series of tests on the undercarriage of the future Lynx naval helicopter using HBM’s data acquisition equipment to ensure superior operational landing performance.
Ballistics & Missile Testing: Making Sure it is Recorded the First Time
Ballistics & Missile Testing: Making Sure it is Recorded the First Time
HBM의 Genesis HighSpeed는, 지난 35년간 high resolution 분야의 선두주자이자, high speed transient capture로 명성을 쌓아왔습니다.
견고한 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 반복이 불가능한 테스트에서도 확실하게 데이터를...
MGCplus와 catman®Enterprise를 이용한 항공우주 분야의 구조 및 기초 실험
- Static or dynamic full-scale structural testing
- Component stress or functionality testing
- Fatigue trend monitoring and assessment
- Static load, fatigue or durability stress analysis
- Ironbird functionality and mechanical testing
- Landing gear drop tests
- Environmental and thermal testing
- Wind tunnel and aerodynamic testing