고압 임펄스 시험

대부분의 전세계 전력 분배망은 기둥 위의 전력 선으로 되어 있습니다. 이는 변전소에서 컴포넌트에 손상을 줄 수 있는 번개와 같은 것에 많이 노출 되어 있습니다.

구성 요소의 하나 또는 여러 개에 주는 손상은 전력 분배 기능의 부분적 손실을 유발 할 수도 있으며, 고객 불만족 및 높은 수리 비용이 발생 할 수 있습니다. 트랜스두서, 서지 어레스터(surge arrestor), 절연기 및 스위치기어를 시험 하는 것은 품질 보증 과정 및 문서에 중요한 일부분 입니다.

기술적 요구 사항

시험 및 전자계장 환경의 속성은 하드웨어 및 소프트웨어의 특정 기능을 요구 합니다. 스펙은 정확하고 반복적 시험 결과를 획득할 수 있는 잠재적 측정 기기를 요구 합니다. 그 중에 몇 개만 이름을 언급하면 다음과 같습니다:

  • 높은 해상도
  • 증폭기 선형도
  • 노이즈가 낮은 증폭기
  • 전자계장에 대한 면역

사용자의 목표

사용자의 업무와 무관– 형태 시험 또는 생산 시험 – 가장 유명한 목표는:

  • 이상-또는 이하-시험을 피할 수 있는 정확도
  • 시험 결과를 유지하는 생산성
  • 비용 효율성, 시험에 대한 평균 비용
  • 소유 비용; 전체 수명주기에 대한 설치 비용

자동화된 평가로 증가된 생산성

모든 특성 변수는 단순하고 자동화된 방법으로 평가될 필요가 있는데, 이는 운영자의 실수에 관계없이, 가능성이 가장 적은 에러 발생률로, 가능한 가장 높은 결과를 얻기 바라기 때문입니다. 사용자 선택가능 한계 점검기능은 향후 생산성의 증가를 돕습니다. 주요 시험 변수는 다음과 같습니다:

  • 타이밍
  • 진폭
  • 초과 (Overshoot)
  • 진동
  • 초핑(Chopping)

시험 모음으로 프로세스 최적화

여러 개의 상(phase) 및 부싱(bushing)을 음극 및 양극에서, 다른 전압 레벨에서, 시험 하는 것은 꽤 복잡한 시험 프로그램을, 쉽게 최대 100개의 측정 또는 시험 대상 마다 더 많이 생성할 수도 있습니다.

시험 모음은 시험 대상 마다 모든 측정을 모을 수 있게 하고, 이들을 같은 시험 보고서에 가져 옵니다. 각각의 측정 후에, 합격/불합격 검증은 툴을 제공하여, 수작업으로 시험하는 동안에 승인 또는 거부 할 수 있게 해 줍니다.

임펄스 시험

자동화 된 시험 보고서로 인한 줄어든 관리 인원

각각의 시험은 – 단일 측정 또는 시험 모음 – 보고서 생성기에서 자동으로 사용 가능 합니다. 사용자가 일단 보고서의 윤곽만 정의해 놓고 클릭 버튼을 누르기만 하면, 합격/불량 표시를 포함한 시험 결과를 얻을 수 있습니다.

전문가 그리고 전문가

전력 시장에서의 HBM의 고객은 전력 산업에서 연구, 개발, 생산 및 제품의 평가에 전문가 입니다. 전력 산업의 제품 평가 업무에 대해, HBM은 정확하고, 생산적이고 비용대비 효율적인 측정 해결책을 제시하는 데 뛰어납니다.