해양 및 조선 산업을 위한 HBM 솔루션
수천년 동안 해양 운송은 세계 무역의 기반이 되어왔습니다. 더 높은 효율성, 늘어나는 배출 규제, 그리고 새로운 선박 추진력 시스템에 대한 요구는 전세계적으로 조선 산업의 새로운 도전 과제가 되었습니다.
HBM은 고객 여러분께 미래에 부합하는 선박, 선박 기관 및 다른 구성 부품의 개발과 생산을 유지하도록 할 올바른 솔루션을 제공합니다. 그 예로써 다음과 같은 응용들이 있습니다.
선박 연소 엔진 시험
Testing of ship engines
선박 연소 엔진 시험은 엔진 시험에 있어서 매우 일반적인 응용입니다. 하지만 이러한 시험은 여전히 레버 암이나 힘 센서로 수행되고 있습니다. 따라서 측정 불확실도 비용 지출에 대한 새로운 요구사항에 부합하지 않습니다.
표준 HBM T10FH 또는 T40FM 토크 센서는 선박 엔진 시험을 위한 시스템 구축에 매우 적합합니다. HBM의 토크 센서를 사용하여 완벽한 시험 시스템을 위한 1% 미만의 측정 불확실도 지출 예산을 맞출 수 있습니다.
선박 엔진의 토크 측정을 위한 HBM의 백서를 보세요.
선박엔진 서험을 위한 HBM의 토크센서:
직접 구동 구조의 가스 엔진 모니터링
직접 구동 구조의 가스 엔진 모니터링
MARPOL annex VI과 같은 최근의 국제 규제는 엄격한 배출 감축을 요구하고 있습니다.
이를 해결하기 위한 한가지 방법은 기존 디젤 엔진 대신에 가스 엔진의 사용을 늘리는 것입니다. 가스 엔진은 매우 청결하게 연소하므로 배기 가스 청정 시설을 필요로 하지 않습니다. 그렇지만 가스 엔진을 사용하기 위해서는 매우 정확한 하중 신호를 통해 조심스럽게 엔진을 제어해야 합니다.
가스 엔진(또는 이중 연료 엔진)을 사용하는 선박의 갑판 상에 직접 설치된 토크 센서는 가스 엔진 성능을 자동적으로 최적화합니다. 이는 또한 엔진의 노킹, 실호, 그리고 과부하로부터 엔진을 보호해줍니다. 게다가, 토크 센서에 사용된 토크 플랜지 기술이 잘 알려져 국제 해양 협회들로부터 홍보되고 있습니다.
지금 ATEX 인증을 받은 HBM의 T10FH 고용량 토크 센서의 커스터마이즈 버전을 사용할 수 있습니다.
고용량 수동력계 업그레이드
고용량 수동력계 업그레이드
고용량 동력계는 선박 기관 시험 시스템의 통합 부분입니다. 이들은 여전히 레버 암과 힘 센서로 장착되어 있습니다. 이러한 설치는 측정 불확실도에서 한계를 가집니다.
HBM으로부터 최첨단의 솔루션이 제공됩니다. 동력계의 출력 섀프트로 직접 연결되는 토크 플랜지 설치물은 훨씬 더 정확하게 측정합니다.
선체 시험

HBM 시험 및 측정 장비는 최적화된 응력 시험 및 선체 모니터링을 가능하게 합니다.
스트레인게이지, 센서 , 데이터수집시스템 그리고 전문적인 측정 소프트웨어 로 이루어진 완벽한 측정 체인을 사용하세요.
조선 산업의 시뮬레이션과 시험을 통한 데이터 수집
때때로 선박은 거대한 기계적 스트레스를 받습니다. 따라서 물리적 현상을 잘 이해하고 선박 설계를 최적화하기 위한 특별한 시험 시설을 통해 선박 모델에 대한 연구와 실험이 행해집니다
강력한 측정 데이터 수집은 필수사항입니다. 가령, 노르웨이 MARINTEK과 같은 선도 연구 기관은 HBM 데이터 수집 시스템을 통해 신뢰를 쌓아가고 있습니다.
높은 채널 수를 가지는 구조 분석

구조 분석 및 응력 시험을 통해 선박의 거대한 구조를 마스터하고 싶습니까? catman®Enterprise 소프트웨어 가 포함된 MGCplus 데이터 수집 시스템은 높은 채널 수를 가지는 측정 업무의 최적 솔루션입니다
nCode 소프트웨어를 사용한 가상 피로도 시험

HBM nCode 소프트웨어 솔루션은 제품 내구성에 영향을 끼치는 주요 영향성 요인을 알 수 있도록 도와줍니다. HBM nCode 피로도 및 내구도 시험 소프트웨어는 다음을 가능하게 합니다.
- 빠르고 효율적으로 강력한 분석을 수행합니다.
- 일 단위에서 분 단위까지 분석 시간을 크게 절약합니다.
- 설계에 상관없이 비용 및 무게를 연결시킵니다.
- 복잡한 분석과 처리를 자동화합니다.
- 쉽게 실용 탑재량 데이터를 공유하고 분석합니다
선박, 함교, 다른 구성요소의 무게 측정
HBM 로드 셀은(HBM load cells) 정확한 결과를 얻기 위해 다양한 형태의 무게 측정기로 통합되어 있습니다. 이들은 사일로 무게 측정과 같은 무게 측정 모듈로도 사용할 수 있습니다.
Case Studies from the Marine Industry
Underwater blasting project meets stringent safety limits with HBM’s Genesis equipment
Two US contractors have used HBM's Genesis high-speed data acquisition equipment to successfully monitor the underwater blasting of a one-mile long, environmentally-sensitive section of the Columbia River near St Helens in...
HBM’s eDAQ monitors hull for maximum military success
The latest British military fast landing craft demonstrator has been developed and built by QinetiQ using HBM‘s eDAQ data acquisition system as part of the testing and analysis regime. The Partial Air Cushion Supported CATamaran...
세계에서 가장 빠른 세일링 보트는 HBM 의 측정기술을 사용합니다.
넓은 해양을 “나는 듯 빠른 항해”를 하는 보트는 혁신적인 재료와 기술을 필요로 합니다. 프랑스 항해사 Alain Thébault는 그의 삼동선 보트(trimaran )인 "Hydroptère"에 탑승할 때 잠재적 하중 제한을 검토하기 위해 HBM의 측정기술을 사용합니다.
4X4 – 앉은뱅이 저울을 위한 HBM의 디지털 로드셀
영국 남서부에 위치한 Westco Ltd.는 저울사업으로 큰 성공을 거둔 회사입니다. Westco의 않은뱅이 저울의 품질은, 그들이 제공하는 저울 유지 및 교정 서비스 만큼이나 매우 높은 평가를 받고 있습니다.
기록을 깨고 있습니다...
HBM의 측정 기술로 만들어진 세계에서 가장 빠른 보트