적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
Metrological recording of deformation development in ultra-high performance concrete (UHPC) in a triaxial test cell
This article shows that by using a "triaxial cell" test rig, it is possible to determine the triaxial strengths for both static and dynamic loadings.
라이엔바하(Reichenbach)및 알브레츠그라벤(Albrechtsgraben) 고가교 모니터링하기
반적으로, 도로 교량은 눈으로 검사를 주기적으로 하는 데, 이는 어떠한 결함이 있는지를 보고 추가적인 재공사가 필요한가를 판단합니다.
스트레인 게이지를 이용한 탄소섬유강화 플라스틱의 재료 매개변수를 획인 할 때 횡감도를 고려해야 합니다.
이 기사는 탄소섬유강화 플라스틱의 재료 매개변수 확인 과정에 대해 설명하고 있습니다(CRP).
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912