PME - 필드버스에 링크된 산업용 계측 전자
증가하는 비용과 유연성에 대한 압박은 생산과 조립 프로세스의 모니터링과 테스트 리그의 자동화가 되는 몇 해 동안 가장 중요한 토픽이 되어 왔습니다. 이런 상황은 가능한 많은 합리적인 계측을 원하는 플랜트와 건설장비를 다루는 회사들에게 압박이 되고 있습니다.
필드버스 요소의 개발은 혁신과 비용 절감을 위한 잠재력을 제공합니다. 이 잠재력을 이용하도록 하기 위해, 시그날 프로세스는 새로운 요구조건들을 만족시켜야만 합니다. 시그날 프로세스에 대한 솔루션은 " PME" - 산업용 계측 기술을 위한 뛰어난 제품 라인 이라고 불립니다.
제품 설명
계측 과업에 적합한 모듈:
PME 제품군은 힘, 변위, 압력, 온도, 주파수, 토크와 같은 프로세스와 관련된 모든 계측된 양의 기록을 위한 모듈의 다양한 타입들을 제공하고 있습니다.
모듈 방식 PME 시스템이 다양한 센서 타입에서 측정된 시그날을 균등하게 조건화 되도록 도와주기 때문입니다. 모든 계측 모듈은 LCD 디스플레이, 키패드, CAN 인터페이스, 4 디지털 I/Os, 전환 아날로그 아웃풋(+/- 10V, 4...20 mA, +/- 20 mA), 4 리밋 값 스위치, 2 피크 값 저장, 4 파라미터 세트 메모리가 딸려 있습니다.
MP85A/MP85ADP FASTpress - 모니터링 피팅 프로세스를 위한 앰프
MP85A FASTpress에 관한 더 자세한 정보를 살펴 보세요.
MP01 - 멀티채널 앰프
DC 앰프; 전압용 4 채널, 전류, 써모커플이나 PT100용 2 채널과 저항; Subcon5 커넥터; 0.1 정확도 등급
MP30 - 싱글 채널 앰프
스트레인 게이지 센서용 600 Hz 반송파 주파수 앰프; 0.05~20 Hz 필터; 자동교정; 0.03 정확도 등급
MP30DP - 싱글 채널 앰프
MP30과 같은 특징을 가진 600 Hz 반송파 주파수 앰프; 추가적인 Profibus DP 인터페이스
MP55 - 싱글 채널 앰프
풀& 하프 브릿지 회로에서 스트레인 게이지와 인덕티브 센서용 4.8 kHz 반송파 주파수 앰프; 0.05 ~ 500 Hz 필터; 0.1 정확도 등급
MP55DP - 싱글 채널 앰프
MP55와 같은 특징을 가진 4.8 kHz 반송파 주파수 앰프; 추가적인 Profibus 인터페이스
MP55IBS - 싱글 채널 앰프
MP55와 같은 특징을 가진 4.8 kHz 반송파 주파수 앰프; 추가적인 Interbus S 인터페이스
MP60 - 인크리멘털 센서용 싱글 채널 앰프
인크리멘털 전송기용 주파수 측정 모듈과 주파수 산출하는 HBM 토크 플랜지;0.05 정확도 등급
MP60DP - 인크리멘털 센서용 싱글 채널 앰프
MP 60과 같은 특징을 가진 주파수 측정 모듈; 추가적인 Profibus DP 인터페이스
MP07 - T10F-KF1 토크 모듈 타입용 전압 모듈을 위한 공급 전압 모듈
T10F KF1 토크 센서 타입용 공급 전압 모듈.
MP70DP - Profibus 인터페이스
CANopen에서 Profibus DP까지 게이트웨이 ; CAN을 통해 8 PME 채널까지 연결될 수 있습니다.; 게이트웨이 기능과 수학적인 기능을 인지하도록 도와줍니다.
| |
Measured quantities | 스트레인 게이지와 인덕티브 풀& 하프 브릿지, 전류, 전압, 써모커플, Pt100, 저항, LVDTs, 토크, 스피드와 삼각회전 |
Housing | 표준 레일 설치 |
Interfaces | 아날로그, CAN, Profibus DP, Interbus |
Signal conditioning | 로우 패쓰 필터, 피크 값 저장, 테어링, 제로잉, 리밋 스위치 |
Key Features
- Modular amplifier system consisting of self-supporting, intelligent modules for decentralist onsite measurement tasks, especially in production and assembly lines, large machines and for use in functional and performance testing set-ups
- Different types available for all common measurement quantities, e.g. SG transducers, inductive transducers, DC voltage, thermocouples, torque and speed transducers
- Manual operation of modules as well as operation via digital interface in conjunction with a PC incl. software possible
- Compact aluminium diecast housing for mounting on L-rails, along with industrial plug-and-socket connections and supply voltages (24V) simplifies installation and reduces expenditure on wiring
- Limit switches, peak value buffer and control inputs and outputs provided for monitoring tasks
- Bi-directional, error-free transfer of parameters and measured data via standardised CAN interface with CANopen protocol on each module
- Single- and multi-channel measuring modules also with Profibus DP and ISB interface
ePLAN: Electrical engineering and project planning made easy
ePLAN - Electrical engineering and project planning made easy
In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| PME | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Operating Manual MP01 | |||||||||
| Operating Manual MP07/MP60 | |||||||||
| Operating Manual MP30 | |||||||||
| Operating Manual MP30DP | |||||||||
| Operating Manual MP55 | |||||||||
| Operating Manual MP55DP | |||||||||
| Operating Manual MP55IBS | |||||||||
| Operating Manual MP60DP | |||||||||
| Operating Manual MP70 | |||||||||
| CE-Certificate 106 | |||||||||
| CE-Certificate 117 | |||||||||
| CE-Certificate 143 | |||||||||
| CE-Certificate 170 | |||||||||
| CE-Certificate 102 | |||||||||
| CE-Certificate 105 | |||||||||
| CE-Certificate 116 | |||||||||
| CE-Certificate 126 | |||||||||
| CE-Certificate 133 | |||||||||
| KO |
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
적용사례 보고서
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Machine monitoring made easy
Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM 은 현대 상용 항공기를 위한 안전한 기체 조립을 제공합니다.
점차 오늘날 현대 상용 항공기의 건설은 유리섬유복합관(GRP)이나 글레어(GLARE)와 같은 혁신적인 복합 재료의 사용을 포함합니다. 조립하는 동안 이러한 재료를 다루는 것은 항공기 제조업체의 새로운 과제입니다. 그러므로 HBM은 생산하는 동안 최적화된 공정 안정성과 최적화된 제조 비용 및 런타임을 위해서 공정 모니터링을 위한 자동화 제조 컨셉에서 혁신적인 해결책을 지원합니다.
조립과정에서 기체...
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.