HBM Calibration Laboratory

1977년 최초의 공인된 독일 교정 서비스 센터(DKD)가 HBM에 설립되었습니다. 이후 가장 널리 알려진 곳이자 가장 유능한 교정 실험실로써 자리매김 해왔습니다. DIN EN ISO/IEC 17025이 힘, 압력, 토크, 볼트의 측정값을 다룹니다.

DKD - German Calibration Service

독일 교정 서비스(DKD)는 각 교정기관들의 교정 상태를 유지하기 위한 교정 권한의 능력과 서비스의 질을 유지하기 위한 교정 연구소의 연합기관입니다.

인가란 의무기준과 지침에 따라 수행되는 교정을 보증합니다.

Working Standard Calibration

Working standard란 테스트를 담당하는 교정 실험실의 책임 교정을 의미합니다. HBM에서는 DIN EN ISO 10012를 기준으로 교정업무를 수행하고 있습니다. Traceability는 반드시 기록되어야 하며, 이러한 조건에서만 업무 기준 교정이 가능합니다.

ISO9000 traceability

ISO9000 취득을 원하거나 또는 이미 취득한 모든 회사들은 국제 기준을 따를 수 있음을 증명해야 합니다. 이는 “적합성”을 확실히 하기 위함입니다.

테스트 기기 또는 측정 장치가 기준에 따라 측정 될 때 traceability가 증명되며, 손상 없는 체인 내에서 국제기준에 맞게 교정이력이 가능해 집니다.