What you can expect from calibration
측정 도구의 교정은 입력량과 출력량 사이의 상호관련성이 명기된 조건과 자료를 바탕으로 결정됩니다.
입력량은 힘이나 압력과 같은 측정된 물리량 입니다.
출력량은 측정 도구의 전기적 또는 전자적 출력신호입니다.
기한과 정의...
교정은 기한과 혼동되거나 아주 다른 프로세스로 동일시 되는 경우가 있습니다:
Test: 테스트는 요청과 일치하는 범위로 한정됩니다.
측정 장치에 대한 조정은 계획된 공용분야에서 알려진 시스템의 다양성을 제거하기 위한 셋업 또는 밸런스를 맞추는 것입니다.
검사 설명서에 따른 테스트 및 평가의 질을 증명합니다. 예를 들어 Weights and Measures Boards에 의해 이뤄지는가격(샵 크기, 휘발유 펌프) 또는 의학 제품들의 테스트 도구는 규정됩니다.
측정 체인의 밸런싱을 맞추기 위해서는 증폭기의 바른 세팅을 통해 트랜스듀서의 알려진 측정 특성을 변환합니다.