Please log-in below to download the reference book.
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
올바른 토크 측정
Rainer Schicker와 Dr. Georg Wegener는 토크센서 사용의 필수적인 면에 대한 전반적인 개요를 272페이지의 메뉴얼로 작성하였습니다. 여기에는 토크 측정 원리에 대한 설명 및 오늘날 가장 일반적으로 사용되는 스트레인게이지 사용 원리를 이용한 적용사례 등이 설명되어 있습니다.
이 참고 도서에는 토크센서 사용의 모든 필수적인 측면에 대한 포괄적인 개요를 명확하고 이해하기 쉽게 설명하고 있고, 스트레인게이지 구성원리를 기반으로 기계 및 전기 구성의 토크 계측의 원리 및 특정 참조를 설명합니다. 또한 매일 발생하는 토크계측과 관련된 문제를 해결하는 방법, 응용 프로그램 및 역할, 실용적인 도움에 대한 다양한 정보가 실려있습니다.
이러한 포괄적인 정보는 전문가와 초보자 모두에게 흥미롭고 가치있게 다가갑니다. 주제는 선정 기준, 구성, 설치, 구동, 진동과정 분석, 교정 그리고 도량형 원칙이 있습니다.
저자는 의도적으로 이론적 상세 설명은 피하였습니다. 이 서적의 목적은 일반적인 개요를 말하기 위함이며, 부록에 진동 공학에 대한 간단한 개요와 표, 짧은 설명등을 기재하였습니다. 또한 HBM 토크센서의 기본 사양 개념 및 개요를 포함하였습니다.
Reference book on torque measurement
...or download the complete book for free after registration or log-in on this page!
Learn more about...
- Torque measurement methods
- The structure of torque transducers
- Selection criteria and application environment for torque transducers
- Using and installing torque transducers
- Analysis of vibrational processes
- Calibrating torque transducers