EHEDG 认证,无菌称重传感器
HBM 发布了最新的平台秤用称重传感器 PW27, 这是全球首次得到 EHEDG 认证的用于食品工业的传感器。
HBM 发布的最新的称重传感器量程为 20 kg, 内置过载保护功能,因此非常结实,量程为 10 kg 的产品即将发布。
卫生在食品工业里扮演着关键的角色。客户不断提升的卫生要求和相关法律是其中的重要原因。全球化,不断延长的供应链增加了其难度 。
欧洲卫生工程和设计集团 (EHEDG) – 食品生产,制造和研究机构 – 负责制定食品工业卫生安全标准。主要方面涉及车间和部件的清洗安全。
PW27 平台秤用称重传感器圆柱体设计,没有任何缝隙和边角,采用不锈钢材料制成。紧致密封的外壳保证了其可以使用清洗剂进行清洗。
由于其极易清洗,保护等级高达 IP68 和 IP69K,因此设立了无菌称重传感器的标准.
应用领域包括灌装和包装设备,多头包装秤和平台秤。
详细信息,请浏览 www.hbm.com.