HBM 获得隔离设备 CE 设计奖项
HBM 的高速数据采集设计团队开发的 ISOBE7600 高压测量子系统获得了 CE 设计奖项。
此奖项由 DARE!!, 一个位于荷兰,专门从事电磁兼容性 (EMC) 和电子产品安全性认证的公司颁发的。
DARE!! 对 ISOBE7600 的设计和杰出的安全性非常赞许,其符合最严格 EN 61010-1 标准,用户手册中也包含所有的信息提示以及如何安全使用说明。
DARE!! 对设备的安全性能非常惊讶,这是有史以来第一个进行 DARE!! CE 安全认证的客户,而没有任何附加条件,并且此设备立即就获得了 CE 认证。
DARE!! 每年进行数百种产品的测试检验和认证,其采用的是 EN45011 标准。 DARE!! 通常认为在设计过程中 CE 标示非常重要,因为这样可以让最终的产品符合欧洲标准。
在一些情况下,重新设计和开发将导致很大的浪费。
为保证欧洲产品设计的燕歌行, DARE!! 每个季度颁发一次 CE 设计奖项,颁发给产品安全性和电磁兼容性最杰出的产品设计者。
2010 8月, HBM 获得了此项殊荣。
HBM 荷兰 B.V. 是高速数据采集设备的研发中心,最新开发的 ISOBE7600 隔离子系统能够进行极高浮地电压测量。通过安装分压器,设备可以测量所有的可能浮地和接地保护的差压。
关于 ISOBE 隔离和瞬态记录仪的想细信息,请浏览:
www.hbm.com/cn/menu/products/measurement-electronics-software/high-speed-data-acquisition/power-and-isolation-products/