扭矩传感器获得 ATEX 认证
扭矩传感器置于设备和驱动之间,直接放置于传动系中,用于精确测量设备的性能。例如来自度量衡专家HBM 提供的 T10FH 扭矩传感器,其量程高达 300 kNm.
为了能够使传感器用于可能爆炸的环境,仪表必须进行修改并达到标准。 T10FH 扭矩传感器 现在已经获得 ATEX 认证,符合 ATEX ll 2G EEx d e q IIC T4 标准,其最大量程为150 kNm.
分类 II2G 因此可以用于区域 1 的应用。在定子和转子之间的数据传输时数字信号,因此也是安全且无任何错误的,可以用于非常恶劣的环境中,例如电磁干扰或者温度波动频繁的场合。
典型的应用是 T10FH-ATEX 扭矩传感器用于天然气发动机控制系统中。例如,天然气管道或者地下溶洞的天然气压缩站等。
由于管道内压力波动频繁,快速且精确地测量并调节工作参数是非常必要的。这样可以避免伤害并减少燃料的消耗。
系统的状态数据可以通过高精度的扭矩测量来获得,可以用于“基于状态的监控”,来优化维护周期。