更高的灵活性,多通道应用,采用 QuantumX
为了能让多通道应用具有更高的灵活性, HBM 发布了最新的 MX1601, 16 通道放大器,其可以连接多种不同的传感器。
其可以采集标准的物理信号,例如,电压,电流等。压电传感器 (IEPE/ICP) 同样可以连接.
通过 MX1601 模块,连接,配置都非常方便.
最新的放大器模块支持TEDS(传感器电子数据表),其可以自动识别连接的传感器并进行配置。其采用即插即测技术,传感器连接配置都非常简单,容易。
MX1601 可以无缝连接 HBM QuantumX 系统.
MX1601 有多种软件包支持,其在测试台或者实验室有广泛应用。
更多信息请浏览
www.hbm.com/cn/menu/products/measurement-electronics-software/compact-universal-data-acquisition-system/quantumx-mx1601/.