试验应力分析的应用报告
威尼斯 Ponte della 桥梁负载测试
Ponte della 桥式由西班牙著名的建筑师设计的,是威尼斯运河的第四大桥,2008年九月落成. 在2007年11月,HBM 与 维罗纳的 Veneta Engineering 公司负责进行全光高度测量和三角高程测量以及应力测试盒桥梁变形测试.
监控位于在塞维利亚的 El Giraldillo
El Giraldillo 是一个5米高的青铜雕塑重达2000公斤,其位于塞维利亚大教堂的塔楼的顶端. 这一98 米高的塔建于 1184 年, 是当时世界最高的塔.
HBM 应力测试技术用于德国第一家离岸风电场
高效发电,并且对环境不造成污染现在正变得日益重要. 在德国不莱梅 OGOWin 的研究项目-第一套离岸风力发电设备的原型机中, HBM为其提供并安装了测试和测量设备.项目极具挑战性,因为其要安装在海上,环境非常恶劣,要承受很高的应力.