一半的重量,完美的性能: TU Graz 采用应变计开发轻质赛车
来自 HBM 内置应变计支持 TU Graz 赛车团队开发轻质赛车.
在 "Formula Student" 2006 竞赛中,来自 TU Graz 的轻质单体赛车参加了竞赛. 质量只有15 kg, 比以前的型号轻了 20 kg . 这样大的提高依赖碳纤维复合材料并整合HBM的应变计 (1-LI66-10/350). 应变计用于测试应力状况,同时也为了验证结构强度.
此外, 其也可以在实际运行中进行应力监控i,使 TU Graz 的赛车达到竞赛要求.
不仅如此,TU Graz 赛车团队在英格兰和意大利也参加了竞赛,以及在德国举办的 "Winner Over All" 学生方程式竞赛,是欧洲最成功的车队之一-.
学生方程式 – 学生的 F1
学生方程式 是一项国际竞赛,每年举办8次.
其目的是为了建立单座赛车的原始模型,每年全球大约生产1000辆这样的赛车.
学生自己必须设计和建造赛车,并购买相应的零件和测试设备,对车辆进行动态和静态测试.此项竞赛在美国已经举办了20年,欧洲从1998 年开始举办.
来自全球270 大学 的学生每年参加这种竞赛..
关于 TU Graz 赛车团队的更多信息请登陆 www.racing.tugraz.at