测试和测量报告
绿色能源生产: 通过现场测量技术提高发酵厂的使用寿命
Axpo Kompogas AG 在全球的56个发酵厂生产能源,以及有机肥料,为了能提高沼气车间的使用寿命,这家瑞士公司决定采用 HBM 的测量技术. 但是如何能够将传感器安全且永久地安装在潮湿且恶劣的沼气环境中呢?
SoMat eDAQ 用于澳大利亚铁路轨道运营研究
温度超过 50°C, 灰尘,雨水,震动: 澳大利亚的内陆列车必须在这种恶劣的环境下运行。在设计一种新型的用于铁矿石运输的列车时,全球知名的 轨道技术研究院 (IRT) 决定采用HBM 极为坚固的 SoMat eDAQ 数据采集系统。