测试和测量报告
慕尼黑奥利匹克公园负载监控
现在的音乐会, 尤其是流行音乐, 正在变得越来越奢侈。相应地,艺术家使用的灯光和音响设备非常巨大和沉重。屋顶和照明结构都有一个负载限制,因此必须进行有效监控。 对于慕尼黑奥利匹克公园独特屋顶的监控对于工程师来说是一项重大的挑战。这个问题已经通过 HBM 的测量技术得到解决。
先进的雷电预警系统保护肯尼迪航天中心航天器的发射
采用了 HBM 瞬态记录仪和数字化仪, HBM 为美国弗罗里达的肯尼迪航天中心设计了一套雷电预警系统。系统将雷击造成损坏的风险大大降低,从而提高了火箭发射的安全性。
海上新纪录: 全球最快的帆船,采用QuantumX 进行测试
法国水手 Alain Thébault 建造了全球最快的帆船,为了实现自己的梦想, Thébault 采用了最尖端的技术,包括来自 HBM 专业的数据测试测量设备。了解 Hydroptère 团队为何使用 QuantumX 数据采集系统的原因。
采用 MGCplus 进行驱动仓静态组件测试
BEPICOLOMBO 任务: 欧洲航天局(ESA)和日本航天局宇航研究所 ISAS/JAXA 希望探索水星 – 采用一个驱动仓和两个独立的太空探测器,其将围绕水星运行