HBM 帮助 Qualipack 符合称重认证
来自英国 Qualipack 公司最新的阀门包装包装机已经通过英国重量和测量认证,可以用于贸易认证。设备采用HBM 的 PW12BC3 单点称重传感器和 WE2110 数字称重仪表.
来自英国 Qualipack 公司最新的阀门包装机已经通过英国重量和测量认证,可以用于贸易认证。设备采用HBM 的 PW12BC3 单点称重传感器和 WE2110 数字称重仪表.
阀门包装机 广泛应用于颗粒,粉末包装工业. Qualipack 包装机每次最大容量为 25 kg,一顿货物需要重复40次 采用了 HBM 的设备, Qualipack 设备的精度可以达 20 g.
“速度和精度对于这些设备都是非常重要的 .” Mike Lee, Qualipack’s Managing Director
HBM 数字称重仪表 WE2110 可以非常容易设定切断点. 当到达第一个设定点时迅速装满,然后减低设备速度,并在第二个设备点到达前装满。 Qualipack 设备是半自动的,包装需要通过手工放置.
"其耗时将是全自动包装机的三倍,但是全自动包装机非常复杂,需要更高的技术条件It ." Mike Lee
Qualipack 的设备是免维护的.设备有多种量程并有不同的功能.
"一旦客户使用了 Qualipack 设备,总会订购我们更多的设备." Mike Lee