Load application in load cells - Tips for users
Correct load application on the load cells is a prerequisite for precise weighing results. Be it load direction, support structure or mounting aids – load application is influenced by multiple factors.
How does a bending beam load cell work?
Bending beam load cells are the most widely used types of load cells. Read this article to learn more about the benefits and properties of bending beams.
贸易秤用自动称重设备
称重技术在很多工业领域中扮演着重要角色,例如货料的物流和包装。根据应用的不同,需要使用不同的测试设备。贸易秤用称重设备要符合欧洲测量设备指导条例 (MID). 不同的称重设备由国际贸易度量衡组织定义 (OIML).
卫生设计是强制性的
用于食品工业的称重传感器
近几十年来,食品生产有了根本性的改变。消费者对食品的新鲜度越来越高,并且不含防腐剂。 经济全球化的趋势使许多产品要经过长途旅行。因此对食品生产过程中的卫生要求越来越高。 相关的产品要长期保存,需要在食品生产过程中保持无菌或极少细菌状态。这些卫生要求只有通过生产系统的无菌化来完成,对传感器也有同样的要求,例如来自 HBM 的无菌称重传感器.