messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Messtechnische Erfassung der Verzerrungsentwicklung an Ultra-Hochfestem Beton (UHPC) in einer Triaxialprüfzelle
In diesen Artikel gezeigt, dass sich mit dem Versuchstand „Triaxialprüfzelle“ die dreiaxialen Festigkeiten sowohl für statische als auch für dynamische Beanspruchungen ermitteln lassen.
Messtechnische Erfassung der Verzerrungsentwicklung an Ultra-Hochfestem Beton (UHPC) in einer Triaxialprüfzelle
In diesen Artikel gezeigt, dass sich mit dem Versuchstand „Triaxialprüfzelle“ die dreiaxialen Festigkeiten sowohl für statische als auch für dynamische Beanspruchungen ermitteln lassen.
Eigenspannungsanalyse an Al/Mg-Werkstoffverbunden mit dem Bohrlochverfahren und DMS-Rosetten
Im vorliegenden Beitrag werden hydrostatisch stranggepresste Al/Mg- Werkstoffverbunde in Form von aluminiumummanteltem Magnesium hinsichtlich des Eigenspannungszustandes analysiert.
Optimierung der Position von Dehnungsmessstreifen für die experimentelle Modalanalyse von Rotoren aus Verbundwerkstoffen auf der Basis von Thermografieaufnahmen
Die beschriebene Methode zur Optimierung der DMS-Messstellen-Positionen an Propellern wurde in erster Linie dafür entwickelt, geeignete DMS-Positionen zu bestimmen, wenn keine oder nur eine minimale Dokumentation über den Aufbau...
Der Einsatz von Kraft- und Verformungsmesstechnik bei der Umsetzung eines innovativen Sanierungskonzeptes am Schloss Friedenstein Gotha
Bedingt durch Schädigungen an der Tragkonstruktion sowie den Auflagerpunkten des Dachtragwerks auf dem Außenmauerwerk traten im Laufe der Zeit starke Deckendurchbiegungen im 2. und 3.Obergeschoss auf. Für die Durchführung der...
Experimentelle Beanspruchungsanalyse an einem Notstromdieselmotor eines Kernkraftwerkes
Notstromdiesel in Kernkraftwerken sind sicherheitsrelevante Aggregate. Als Schiffsantriebe haben solche Maschinen ihre Zuverlässigkeit vielfältig nachgewiesen. Abweichend vom Schiffsbetrieb müssen sie in ihrer Funktion als...
Fortis Saxonia - Experimentelle Beanspruchungsanalyse im Fahrbetrieb
In Zeiten der Energie- und Rohstoffknappheit wächst der Wunsch nach innovativen Lösungen zur Umweltentlastung. Dies bedeutet im Automobilbau das Streben nach Fahrzeugen in Leichtbauweise mit effizienten und sparsamen Antrieben....
Analyse der Eigenschaften von DMS-Messstellen auf Holz
Im Vergleich zur Standardanwendung von DMS auf metallischen Bauteilen gilt es bei der Dehnungsmessung an Holzwerkstoffen auf spezielle Gegebenheiten zu achten.
Vor-Ort-Belastungsprüfung der Auskleidungssegmente für den U-Bahn-Tunnel in Barcelona
In Barcelona wird derzeit die als Tunnel auf 2 Ebenen geplante neue U-Bahn-Linie L9 gebaut. Im Dezember 2005 erfolgten dazu Belastungsprüfungen an den Auskleidungssegmenten in einem Erprobungsabschnitt im Maßstab 1:1
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719