Traglastermittlung am Deckengewölbe des Bremer Ratskellers
Der vorliegende Aufsatz beschreibt den Einsatz einer selbstsichernden Belastungseinrichtung mit moderner On-Line-Meßtechnik zum durchführen eines experimentellen Standsicherheitsnachweises.
Wesentliche Teile des Bremer Ratskellers liegen außerhalb des Rathauses unterhalb öffentlicher Verkehrsflächen. Um ein gelegentliches Befahren dieses Fußgängerbereichs durch Feuerwehr und Versorgungsfahrzeuge zu ermöglichen, wurden im Rahmen notwendiger Sanierungsmaßnahmen größere Kellergewölbebereiche verstärkt.
In einem Teilbereich war dies wegen fehlender Bauhöhe nicht möglich, ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis gelang wegen der Komplexität der örtlichen Verhältnisse nicht.
Deshalb wurde unter Einsatz einer selbstsichernden Belastungseinrichtung und moderner On-Line-Meßtechnik ein experimenteller Standsicherheitsnachweis durchgeführt.
Die eingeleitete Belastung wurde mit einem Kraftaufnehmer, die vertikale Gewölbeverformung mit induktiven Wegaufnehmern gemessen, deren Signale von einer Vielstellenmeßanlage erfaßt und on-line von einem Rechner verarbeitet und in aufbereiteter Form auf einem Monitor ausgegeben wurden.
Veröffentlicht von: Walter Ropers, Klaus Steffens