Prüfeinrichtung zur Messung der Eischalenbruchfestigkeit in der Umweltforschung
Der vorliegende Aufsatz beschreibt eine einfache, auf der Basis eines Kraftaufnehmers und eines induktiven Wegaufnehmers aufgebaute Prüfeinrichtung für die Eischalenbruchfestigkeit und deren Anwendung.
Viele Umweltschadstoffe werden in den Eiern von Vögeln akkumuliert und können deren Fortpflanzung beeinträchtigen. So bewirken z. B. einige Schadstoffe eine Verdünnung der Eischale, die zu Eibruch führen und somit Brutausfall bewirken kann.
Die Rückstandsmengen verschiedener Schadstoffe korrelieren positiv mit einer Abnahme der Schalenbruchfestigkeit, so daß aus der Eibruchfestigkeit auf das Einwirken von Umweltschadstoffen geschlossen werden kann.
Entsprechende Untersuchungen lassen Rückschlüsse auf geographische Unterschiede in der Schadstoffbelastung und auf Auswirkungen des Schadstoff eintrags von Flüssen ins Meer zu.
Der vorliegende Aufsatz beschreibt eine einfache, auf der Basis eines Kraftaufnehmers und eines induktiven Wegaufnehmers aufgebaute Prüfeinrichtung für die Eischalenbruchfestigkeit und deren Anwendung.
Ein Auswertungsbeispiel mit an Eiern der Flußseeschwalbe und des Austernfischers an der Elbmündung und am Jadebusen gemessenen Werten ist angegeben.
Veröffentlicht von: Peter H. Becker, Christa Koepff, Wilfried Burns