Meßtechnische Erfassung von Verformungen an einem Spritzgieß-Versuchswerkzeug
Der Aufsatz beschreibt die meßtechnische Überprüfung der einer rechnergestützten Werkzeugauslegung zugrunde liegenden Modellvorstellung.
Beim Spritzgießen hängt die Qualität des Formteils neben den Verfahrensparametern im Wesentlichen vom Verformungsverhalten des Spritzgießwerkzeugs ab.
Durch die nicht selten in der Größenordnung von 1000 bar liegenden Forminnendrücke sind die Werkzeuge extremen Belastungen ausgesetzt und müssen hinsichtlich ihres Verformungsverhaltens entsprechend ausgelegt sein.
Der Aufsatz beschreibt die meßtechnische Überprüfung der einer rechnergestützten Werkzeugauslegung zugrunde liegenden Modellvorstellung. Es wird ein mit induktiven Wegaufnehmern arbeitendes speziell entwickeltes Meßsystem beschrieben, das Erkenntnisse über einige grundsätzliche Verformungseffekte an belasteten Spritzgießwerkzeugen liefert.
Bei den Versuchen zeigte sich, daß die bisher bei den meisten Berechnungsmethoden unberücksichtigt gebliebene Schließkraft großen Einfluß auf die Verformung der Werkzeugelemente hat.
Veröffentlicht von: Werner Schneider, Frank Bayerl, Bernd Goltz