Tonnenschwer und grammgenau: Computergesteuerte Annahme- u. Verladewaage für Getreide
Der Aufsatz beschreibt die Realisierung derartiger Systeme und geht auf die Waagensteuerung und Wiegedatenverarbeitung ein.
In einem Futterwerk-Mühlenbetrieb müssen alle ein- und ausgehenden Stoffmengen über eichfähige Waagen geführt werden. Die dabei im Stofffluß auftretenden Unterbrechungen sollen so kurz wie möglich sein, das eichfähige Verwiegen und Dosieren soll den kontinuierlichen Fluß möglichst kaum behindern.
Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn man Wägezellen und die zugehörige intelligente Wägeelektronik mit elektropneumatischen Wiegegefäßen kombiniert. Es entstehen zugelassene Wiegesysteme hoher Leistung, die der Idealvorstellung des kontinuierlichen Stoffdurchsatzes sehr nahe kommen. Mit dem Einsatz der elektronischen Elemente ist eine wesentliche Vereinfachung der mechanischen Systemkomponenten verbunden.
Der Aufsatz beschreibt die Realisierung derartiger Systeme und geht auf die Waagensteuerung und Wiegedatenverarbeitung ein. Die beschriebene Anlagenkonzeption erzielt z.B. in Lagerhäusern und Mühlenbetrieben wesentliche Rationalisierungseffekte.
Veröffentlicht von: Walter Vordermark