HBM Pressemitteilungen
IEC-konformes System für Hochspannungsimpulsprüfungen
Um die Sicherheit des elektrischen Versorgungsnetzes zu gewährleisten, müssen sämtliche Komponenten, wie Transformatoren, Schaltgeräte, Überspannungsableiter usw., verschiedene Tests bestehen. Unter anderem werden die Geräte...
Messstreifen messen auch sehr schnelle Druckänderungen
Will man sehr schnelle und große Druckänderungen messen, sind herkömmliche Drucksensoren oft überfordert. Ideal geeignet sind dagegen die Druckmessstreifen vom Typ PMS40, die der Messtechnikspezialist HBM jetzt vorstellt.
Faseroptische Sensoren bieten Sicherheit und Effizienz
Dehnungsmessstreifen (DMS) haben sich seit Jahrzehnten in der mechanischen Spannungsanalyse bewährt. Als Alternative zu den herkömmlichen elektrischen DMS bietet HBM auch faseroptische DMS an, die auf der Bragg-Gitter-Technologie...
Drehzahl und Drehmoment auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen sicher messen
Der neue digitale Drehmomentmessflansch T40FM von HBM bietet dem Anwender den Vorteil, dass er neben der Drehmomentmessung auch Drehzahlmessungen in einem System ermöglicht.
Wägetechnik in CC-Link-Systeme einbinden
In industriellen Wägeanwendungen – beispielsweise in Dosier- oder Abfüllanlagen – muss häufig eine Integration in eine übergeordnete Steuerungsumgebung erfolgen. Je nach Architektur dieser übergeordneten Steuerung müssen die...