Libros blancos sobre tecnología de medición de par
HBM cuenta con muchos años de experiencia en medición de par. Benefíciese de los conocimientos de nuestros expertos: lea nuestros artículos técnicos sobre tecnología de medición de par y sobre el uso correcto de los transductores de par en bancos de pruebas, que publicamos con regularidad en esta sección.
Libros blancos y artículos técnicos sobre tecnología de medición de par
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
La aceleración centrífuga en la medición de par: un factor que a menudo se subestima a pesar de su importancia
En las mediciones de par se producen aceleraciones centrífugas muy elevadas. Las fuerzas generadas requieren estructuras con un nivel de seguridad adecuado.
Which fit is the right one?
An explanation of the significance of ISO fits to standard shafts and holes
Checking HBM torque flanges using the shunt signal and the zero point
Users often ask whether they may continue using a torque flange that has not been in use for an extended period of time.
Utilización de bridas medidoras de par en centrales eléctricas
Las centrales eléctricas deben ser económicas y respetuosas con el medio ambiente. Para determinar la eficiencia de estas plantas, es preciso medir la potencia motriz. ¿Cuál es el método más adecuado para ello? Este...
Displaying results 1 to 5 out of 12
White papers & know-how exclusively for you