Notas de aplicación en test y medida
Control de carga en el estadio Olympiahalle de Múnich
Hoy en día los conciertos, sobre todo los de música pop, son cada vez más desmesurados. En consecuencia, el equipo de luces y sonido que utilizan los artistas es grande y pesado. Sin embargo, los techos y pórticos de iluminación...
Uno para todos: banco de pruebas hidráulico universal con control secundario
Hasta ahora, los bancos de pruebas hidráulicos se diseñaban para labores o productos especiales. A pesar de que en la actualidad se prueban los componentes por separado, la interacción entre las bombas y los sistemas de control...
Advanced lightning warning system protects spacecraft launches at Kennedy Space Center
Using HBM transient recorders and digitizers, HBM has designed a lightning monitoring system for Kennedy Space Center in Florida. The system enhances the safety of operations such as the launching of rockets by ensuring that the...
Nuevos récords náuticos: el velero más rápido del mundo utiliza QuantumX
El francés Alain Thébault lleva décadas persiguiendo el sueño de construir el velero más rápido del mundo. Para hacerlo realidad, Thébault no ha dudado en recurrir a la tecnología punta. Cuando se rozan los límites de lo...
Static component testing of a drive module with MGCplus
The BEPICOLOMBO mission: The European Space Agency (ESA) and the Japanese Space Agency ISAS/JAXA want to explore Mercury – with a drive module and two separate space probes that will orbit around the planet.