Notas de aplicación
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
El régimen de pruebas estructurales integradas de BAE Systems favorece las prestaciones del F-35
Las pruebas estructurales integradas y el proceso de eliminación de riesgos del FTI de BAE Systems contribuyen a las prestaciones del nuevo F-35 Joint Strike Fighter.
Bucher Leichtbau emplea tecnología de pruebas y medición de HBM para comprobar si sus galeras son aptas para la navegación aérea
La empresa suiza Bucher Leichtbau AG es un fabricante líder de galeras y compartimentos para aviones de pasajeros. Lógicamente, somete sus módulos a las pruebas más exigentes para garantizar que sean idóneos para la navegación...
Advanced lightning warning system protects spacecraft launches at Kennedy Space Center
Using HBM transient recorders and digitizers, HBM has designed a lightning monitoring system for Kennedy Space Center in Florida. The system enhances the safety of operations such as the launching of rockets by ensuring that the...
Static component testing of a drive module with MGCplus
The BEPICOLOMBO mission: The European Space Agency (ESA) and the Japanese Space Agency ISAS/JAXA want to explore Mercury – with a drive module and two separate space probes that will orbit around the planet.
Displaying results 1 to 5 out of 17
Aplicaciones típicas
- Pruebas de fatiga estáticas y dinámicas (construcción completa)
- Ensayo de función y carga de los componentes
- Monitorización y valoración del control de fatiga de materiales
- Análisis de carga estática, fatiga o resistencia de endurecimiento
- Pruebas de choque con tren de aterrizaje
- Pruebas térmicas y de medio ambiente
- Pruebas de túnel de viento y aerodinámicas