Articles techniques en Test et Mesure
Des temps de développement plus courts grâce à des essais plus performants
Comment la technique de mesure de la nouvelle génération permet-elle à l’industrie automobile de présenter plus rapidement de nouveaux modèles sur le marché ?
Brancher et démarrer – TEDS : « Plug and Measure » avec identification capteur
La fonction « Plug and Play » devenue maintenant la norme dans le monde informatique a fait son entrée dans le monde de la technique de mesure professionnelle. Grâce à l’identification capteur par TEDS (Transducer Electronic Data...
On-Site Loading Test of Tunnel Lining Segments in Barcelona
Read how scientists from the Technical University (UPC) carried out loading tests during the construction of the “L9” two-level subway line in Barcelona, Spain. The engineers used a very complex test procedure for analyzing the...
All the president's helicopters: Data acquisition system for rotor blade testing at AgustaWestland
The key criteria of the next generation of presidential helicopters was to ensure the safe transportation of the President of the United States of America, and effectively create an 'Oval Office in the sky'.
A new type of transducer for accurate and dynamic pressure measurement up to 15,000 bar using foil strain gage types
Applications in the ultra-high pressure range are on the move forward. Of particular interest is the manufacturing of diesel injection components such as nozzles and rails.
Displaying results 11 to 15 out of 15