Conseils pratiques pour travailler avec catman®
catman® est un puissant logiciel d'acquisition, de visualisation et d'analyse de données de mesure. Pour vous permettre de tirer profit des avantages de catman® f et de l'utiliser au mieux pour vos mesures, nous avons préparer quelques exemples pratiques de catman®AP et catman®Professional.
Exemples pratiques de catman®
catman®AP / catman®Easy with EasyScript module: How to write test values during an ongoing measurement to an Excel file?
EasyScript example (for catman®Easy): Single values (Snapshot) to Excel
How to analyse a decay curve in catman®Professional?
The time period (delta t) between two defined points (e. g. 80% and 20% of the maximum) is to be computed for a decaying signal variation (e. g. cooling curve). In catman® Professional this task can be solved using an Auto...
How to use the AddIn function in catman®Professional?
AddIn example for catman®Professional
catman®Professional: How to use the ActiveX library of catman in Visual Basic?
Example program for using the ActiveX library of catman in Visual Basic. For
How to connect catman®Professional and Excel with ActiveX?
This Excel macro generates a catman object and starts through catman a data acquisition of 100 values from the first channel.
Base de connaissance de catman®Professional
La base de connaissance de catman® est une collection d'articles techniques couvrant le logiciel catman® pour l'acquisition et l'analyse de données.
Base de connaissance catman® disponible ici
Adaptée jusqu'à la version 5 de catman®Professional