Articles techniques sur les mesures de couple
HBM a de nombreuses années d'expérience dans la mesure de couple. Profitez de l'expérience de nos experts en découvrant les articles techniques édités à ce jour sur les techniques de mesure de couple et sur l'utilisation des capteurs de couple dans les bancs d'essai. Ces articles sont édités à intervalles réguliers :
Derniers articles techniques sur les mesures de couple
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
Accélération centrifuge dans la mesure de couple, souvent sous-estimée mais cependant très réelle
Dans la mesure de couple, les accélérations centrifuges sont très élevées. Elles occasionnent des forces résultantes qui demandent des structures appropriées sûres.
Quel est le bon ajustement ?
Une explication significative sur les ajustements ISO pour les arbres et alésages standards
Vérification des capteurs de couple HBM en utilisant le signal de shunt et du point zéro
Les utilisateurs demandent souvent s'ils peuvent continuer à utiliser leur capteur de couple qui n'a pas fonctionné pendant une période prolongée.
L'utilisation du couplemètre à brides dans les installations de production d'électricité
Les installations de production d'électricité doivent être économiques et respectueuses de l'environnement.
Pour déterminer l'efficacité de telles installations, la puissance d’entrainement doit être mesurée. Pour cela, quelle...
White papers & know-how exclusively for you