A l’essai: les générateurs d’éoliennes The Switch
Des résultats de mesure plus précis avec un couplemètre HBM
La société Finlandaise The Switch est un des leaders au monde de générateurs à aimant permanent (PMG: Permanent magnet generators) destinés aux éoliennes avec des puissances allant de 1 MW jusqu'à 5 MW et avec des vitesses de rotation très élevées. Pour déterminer l'efficacité des générateurs, un capteur de couple HBM est installé sur la ligne d’arbre comme système de mesure supplémentaire.
Combiné avec les convertisseurs spéciaux et les systèmes de surveillance et de contrôle, les solutions offertes par la société constituent un kit complet qui peut être intégré dans la ligne d'arbre de l’éolienne. The Switch propose des PMG avec un assemblage à aimant permanent spécial et breveté. Cet assemblage permet à la fois une grande efficacité et un fonctionnement régulier de l’éolienne. L'utilisation d'un entraînement direct élimine le besoin d'un engrenage de transmission et permet de réduire la contrainte mécanique sur le système tout en augmentant la fiabilité et la durée de vie.
Détermination de l'efficacité
Le défi technique est de contrôler un couple élevé et en même temps, d’obtenir une très grande efficacité. Pour déterminer l'efficacité, deux générateurs identiques sont installés de sorte que leurs arbres puissent être directement reliés pour l'essai. Le générateur en essai est entrainé par le deuxième générateur qui, dans ce cas-la, fonctionne comme moteur. Les mesures de courant et de tension sur les deux générateurs permettent d'avoir une relation entre la puissance de sortie et la puissance d'énergie à établir et de déterminer ainsi l'efficacité.
Capteur de couple dans l'arbre
The Switch installe un capteur de couple sur la ligne d’arbre pour la mesure du couple. L’avantage qui en résulte est de pouvoir vérifier l'efficacité déterminée par la mesure des paramètres électriques. D'ailleurs, les effets résultant des modifications du moteur ou du générateur ou bien de la simulation de différents scénarios de chargement peuvent être rapidement déterminés avec précision. Cependant, le paramètre principal pour déterminer l'efficacité est surtout la puissance transmise. Avec une mesure directe du couple et de la vitesse de rotation transmis dans la ligne d'arbre , permet d’obtenir une petite incertitude de mesure.



![[Translate to Français:] The Switch [Translate to Français:] The Switch](fileadmin/mediapool/Applications/torque/switch_6_kl.jpg)