Jauges pour les fabricants de capteurs – Nouveau catalogue de HBM
Les jauges d’extensométrie sont maintenant utilisées comme éléments sensibles dans de nombreux capteurs.

Le nouveau catalogue « Jauges pour fabricants de capteurs » de 48 pages contient toutes les informations concernant les nouvelles jauges à support en PEEKF.
Les jauges d’extensométrie sont maintenant utilisées comme éléments sensibles dans de nombreux capteurs. HBM, l’un des principaux fabricants de jauges, présente aujourd’hui son nouveau catalogue, spécialement conçu pour les fabricants de capteurs. Les capteurs susceptibles de comporter des jauges se trouvent notamment dans la technique de pesage, qui s’étend des balances ménagères aux bascules de grue, ou encore dans les techniques de mesure de force et de pression.
L’ensemble des jauges présentées dans le nouveau catalogue sont fabriquées avec un nouveau matériau support, le PEEKF. Ce matériau constitue une évolution du PEEK, qui était utilisé jusqu'à présent, et offre certains avantages. Il est par exemple moins hygroscopique et évite ainsi une dérive du zéro du capteur. Comme ce matériau n’a pas tendance à se courber, la jauge reste parfaitement plane sur le composant, ce qui simplifie le montage. En outre, le PEEKF est plus résistant à la manipulation que d’autres matériaux supports de sorte que les défauts dus au montage, p. ex. lors du soudage des connexions sur la jauge, sont moins fréquents.
Sur 48 pages, le nouveau catalogue présente les différents types de jauges disponibles ainsi que les accessoires, tels que les colles et les produits de fixation, de nettoyage et de protection. On y trouve également quelques conseils utiles sur la mise en œuvre et le câblage des jauges. Ce catalogue peut être commandé auprès de HBM ou téléchargé à l’adresse suivante : www.hbm.com/hbmdoc.