HBM lance la nouvelle version de son logiciel d’acquisition de données Perception
HBM a annoncé aujourd’hui la disponibilité de la version 6.0 de son logiciel d’acquisition de données chef de file Perception.
Darmstadt – HBM a annoncé aujourd’hui la disponibilité de la version 6.0 de son logiciel d’acquisition de données chef de file Perception. Le logiciel modulaire Perception intègre commande du matériel multi-plate-forme, affichage en direct, acquisition de données, vérification, analyse, génération de rapports et exportation de données sous forme d’une solution toute-en-un prête à l’emploi. De plus, le progiciel Per-ception a été conçu depuis le début pour une utilisation conviviale, permettant l’utilisation aisée de systèmes de petite et grande tailles.
La nouvelle version de Perception ajoute des capacités FFT en temps réel à la gamme de produits Genesis HighSpeed de HBM, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser des signaux non seulement de temps, mais aussi simultanément de fréquence. Etant basé sur PC, il est utilisable avec un système quelconque d’acquisition de données commandé par Perception, tel que les mainframes en rack portables GEN5i, GEN7t ou GEN16t, et LIBERTY.
FFT est un utilitaire utile, notamment pour les clients venant de débuter dans l'analyse de fréquence, en raison de sa convivialité et de sa grande souplesse. Un seul clic suffit à activer FFT pour le transfert de signaux de temps vers le domaine fréquence. L’option de base FFT permet la sélection de longueurs de fenêtres allant jusqu’à 1 million d’échantillons, 4 filtres de pondération différents et des fonctions d’analyse telles que spectre FFT, spectre auto-puissance ou densité spectrale de puissance. Pour les paramètres critiques, le logiciel intègre un aide accessible en lecture permettant aux utilisateurs de faire le bon choix en vue de l’obtention des meilleurs résultats qui soient.
De plus, Perception fournit des utilitaires puissants de personnalisation du logiciel. Des logiciels compa-gnons personnalisés créés à l’aide de l’interface CSI (Customer Software Interface) sont entièrement intégrés à l’interface utilisateur de Perception. Des tâches utilisateurs spécifiques et des tâches automati-sées peuvent donc être incluses dans le workflow. Une intégration étroite à Office de Microsoft permet à l’utilisateur de transférer des tables, des affichages et des résultats dans Word ou Excel par un simple clic.
La technologie brevetée StatStream de HBM permet le traitement, la vérification et l’analyse de grandes quantités de données, même de plusieurs gigaoctets, en quelques secondes à peine. Avec StatStream, plusieurs flux de données parallèles réduits sont produits en temps réel pendant la mesure puis enregistrés avec les données brutes. Lors, par exemple, de l’affichage de 10 gigaoctets de données à l’écran, cet affichage est alors généré à partir de données réduites.
Perception est le logiciel haut de gamme de HBM permettant l’utilisation de la gamme de produits Genesis HighSpeed. Cette gamme va des systèmes d’acquisition de données renforcée avec des taux d’échantillonnage de 100.000 échantillons par seconde aux systèmes haut de gamme de la série GEN DAQ ayant des taux d’échantillonnage maxi. de 100.000.000 d’échantillons par seconde.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.hbm.com/highspeed