Jauges optiques pour exigences extrêmes dans le domaine de l'analyse expérimentale des contraintes
HBM a maintenant perfectionné ses jauges optiques (jauges) de type K-OP, de sorte qu'elles fournissent certains avantages décisifs par rapport aux jauges électriques.

Les jauges optiques de type K-OP permettent maintenant une déformation alternée plus importante de ±5.000 µm avec 10 millions de cycles.
Elles sont idéales, par exemple, pour les essais de matériaux réalisés sur les nouveaux matériaux composites à fibres.
Des essais comptant plus de 10 millions de cycles avec une déformation alternée de ±5.000 µm/m sont possibles dans ce cadre.
Les jauges optiques de type K-OP font appel à des réseaux de Bragg. Comme l'extension n'est mesurée qu'au niveau optique, aucun signal électrique n'est nécessaire. Ceci permet sans problème une utilisation en atmosphère explosive, en présence d'interférences électromagnétiques ou également des applications haute tension.
En outre, plusieurs jauges optiques, permettant la réalisation de mesures parallèles, peuvent être intégrées à une même fibre. Des fibres optiques d'une longueur de plusieurs centaines de mètres sont possibles.
Avec les fibres optiques, l'utilisateur obtient des caractéristiques techniques comportant entre autre le facteur k très important de chacune des jauges, facteur que HBM contrôle déjà selon la nouvelle directive VDI/VDE2660.
L'acquisition de données de mesure à l'aide de jauges optiques et l'analyse de ces données sont un jeu d'enfant.
A cet effet, HBM fournit aux utilisateurs tous les composants nécessaires.
Ces composants vont des jauges optiques et accessoires appropriés au logiciel d’acquisition de données de mesure catman®AP comportant un module spécial pour jauges optiques appelé EasyOptics, en passant par les interrogateurs.
[Translate to Français:] They are for example ideally suited to material tests of new fiber composites.
Tests with up to 10 million load cycles with an alternating strain of ±5.000 µm/m are now possible.
The K-OP type optical SGs are based on so-called fiber Bragg gratings. As the strain is measured purely optically, an electric signal is not necessary. This makes utilization in explosive atmospheres, electro-magnetic interferences or even high voltage applications possible without difficulties.
In addition, several optical SGs can be attached to a fiber, enabling implementation of parallel measurements. Glass fiber lengths of several hundred meters are possible.
The user receives a data sheet with the optical strain gages, which amongst other things includes the important gage factor of each individual SG, already tested by HBM according to the new VDI/VDE2660.
Measurement data acquisition with optical SGs and the evaluation is very simple.
HBM offers the user all necessary components from one source.
These range from optical SGs with the appropriate accessories via interrogators to the data acquisition software catman®AP, which includes a special EasyOptics module for optical SGs.