HBM obtient le célèbre prix « CE Design Award »
DARE!! a récemment récompensé l’équipe de développement HBM spécialisée dans les équipements à grande vitesse et située à Dongen, aux Pays-Bas, en lui attribuant le prix renommé « CE Design Award » (automne 2010).

HBM obtient le prix très réputé « CE Design Award » pour son nouveau sous-système destiné aux mesures de hautes tensions.
DARE!! est une entreprise néerlandaise qui s’est spécialisée dans la certification de produits dans le domaine de la compatibilité électromagnétique (CEM) et de la sécurité électrique des produits. Cet organisme d’accréditation reconnu par conseil néerlandais des accréditations (RVA) teste et étudie chaque année des centaines de produits pour les certifier selon la norme EN45011.
Chaque trimestre, DARE!! décerne un « CE Design Award » et souligne ainsi l’importance des directives européennes dans la conception des produits. L’entreprise est d’avis que le thème du marquage CE est souvent traité bien trop tard dans le processus de conception.
Les produits doivent alors être modifiés pour correspondre aux directives européennes, ce qui génère beaucoup de travail et de coûts supplémentaires. Dans certains cas, il peut même s’avérer nécessaire de reconcevoir complètement le produit.
DARE!! a récemment récompensé l’équipe de développement HBM spécialisée dans les équipements à grande vitesse et située à Dongen, aux Pays-Bas, en lui attribuant le prix renommé « CE Design Award » (automne 2010). Et ce pour ses travaux de conception sur un sous-système pour des mesures haute tension (ISOBE7600) qui sera bientôt disponible et dont la sécurité électrique du produit et la CEM ont été jugées excellentes.
Cette récompense donne le droit à HBM d’effectuer son prochain essai d’homologation aux frais de DARE!!.
HBM Netherlands B.V. est un centre de développement pour appareils de mesure à grande vitesse et logiciels. Le sous-système d’isolement ISOBE7600 permet de mesurer des tensions ayant un potentiel extrêmement élevé. Selon l’installation et les diviseurs de tension utilisés, l’appareil peut mesurer quasiment toute tension différentielle, quel que soit le potentiel de tension, en se référant à la masse.
DARE!! a complimenté la qualité du design du nouvel appareil, notamment ses excellentes caractéristiques de sécurité qui satisfont aux sévères exigences de la norme EN 61010-1 ; cela englobe également le manuel d’emploi qui fournit toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte et sûre du produit.
Le contrôle « right first time » (correct d’emblée) effectué pour certifier des caractéristiques de sécurité de l’appareil a été particulièrement impressionnant. Pour la toute première fois, un client a satisfait aux exigences de DARE!! pour l’essai de sécurité CE sans avoir à effectuer la moindre modification. L’appareil a tout de suite obtenu l’homologation CE, ce qui est déjà une performance exceptionnelle en soi.
Pour de plus amples informations sur les produits ISOBE d’isolement et de détection des transitoires, consultez :
www.hbm.com/fr/menu/produits/electroniques-de-mesure-et-logiciels/acquisition-de-donnees-tres-rapides/isolation-puissance/