Séminaires sur la technique de mesure de force
Le spécialiste de la technique de mesure HBM propose depuis cette année, dans le cadre de l’HBM Academy, des séminaires sur la technique de mesure de force et se positionne ainsi comme expert global dans ce domaine.
L’entreprise offre non seulement un grand choix de capteurs de force, mais propose aussi un service complet, de l’étalonnage à la formation. Le public visé par les séminaires sont les utilisateurs de technique de mesure de force, que ce soit pour la production ou pour la recherche et le développement.
Le choix des capteurs de force, leur montage et leur câblage corrects nécessitent des connaissances théoriques et une expérience pratique. Les séminaires d’une journée permettent aux utilisateurs de technique de mesure de force d’obtenir de nombreuses informations utiles.
Les experts HBM leur transmettent un savoir-faire important et des connaissances approfondies sur la technique de mesure de force. Les séminaires ne permettent pas uniquement d’acquérir des bases théoriques. En effet, les participants effectuent également des exercices pratiques dans lesquels ils mettent directement en application ce qu’ils viennent d’apprendre.
Les séminaires sont donc très orientés sur la pratique. Grâce à ce qu’ils apprennent durant le séminaire, les participants sont ensuite en mesure de choisir les capteurs appropriés, de les monter, puis de les utiliser correctement. Qui plus est, les participants apprennent à estimer la précision d’une chaîne de mesure complète.
Les séminaires se déroulent dans le centre de formation « Application- und Training-Center » de l’HBM Academy à Darmstadt (Allemagne). Les spécialistes HBM peuvent également se déplacer chez le client pour y tenir les séminaires.
Vous trouverez le programme complet de l’HBM Academy, qui comprend beaucoup d’autres sujets outre la technique de mesure de force, à l’adresse suivante :
www.hbm.com/fr/menu/seminaires.