HBM répond à vos questions sur la technique de mesure de couple
La grandeur de mesure qu’est le couple a gagné de l’importance dans les années passées. Aucune réduction de CO2, ni optimisation, aucun perfectionnement ni assurance de la qualité de machines, pièces de véhicules et autres composants à mouvement rotatif ne saurait se passer de la mesure de couple ou de vitesse.

La mesure correcte du couple – des connaissances techniques ayant pour thème la technique de mesure de couple.
La puissance mécanique pouvant en résulter entraîne une amélioration du rendement et donc une consommation moins importante. Ceci ménage finalement l’environnement et est dans l’intérêt de tous.
HBM, le leader dans le domaine de la mesure de couple, a fait tout son possible (sans regarder à la dépense) pour rendre son savoir-faire issu de plus de 60 ans d’expérience en matière de mesure de grandeurs mécaniques accessible à un grand nombre d’utilisateurs.
Profitez de l’expérience et de l’expertise de HBM, que Rainer Schicker et Georg Wegener se sont chargés de récapituler dans un manuel spécialisé. Ce manuel est disponible en allemand, en anglais et en italien sur le site Internet de HBM.
Ce livre, « Drehmoment richtig messen » (la mesure correcte du couple), est clairement structuré, facile à comprendre et donne une vue d’ensemble de tous les principaux aspects, lors de l’utilisation de couplemètres.
Pour télécharger cet ouvrage spécialisé, visitez le site
www.hbm.com/fr/menu/applications/mesure-du-couple/livre-de-reference/