L’amplificatore di misura digiCLIP di HBM migliora la produzione dei pannelli solari
I componenti di base dei pannelli solari sono delle sottili “fette” di silicio, i cosiddetti wafer.
I componenti di base dei pannelli solari sono delle sottili “fette” di silicio, i cosiddetti wafer. La crescente richiesta di impianti fotovoltaici determina l’utilizzo di tipi di silicio sempre più efficienti, ma non solo: anche la produzione dei wafer deve essere resa sempre più economica, di alta qualità e di grandi quantità. Per questo tipo di monitoraggio della produzione HBM offre una catena di misura che consiste di un trasduttore e dell’amplificatore di misura digiCLIP.
Il sistema di monitoraggio costante della produzione apporta svariate migliorie: gli errori e i guasti vengono identificati ed eliminati più velocemente, le perdite di materiale e i costi di produzione ridotti, la qualità e il rendimento energetico del prodotto finale notevolmente migliorati.
Il silicio normalmente viene tagliato a misura per i “wafer” con seghe a filo. Un parametro determinante per la precisione del taglio e quindi la minimizzazione della perdita di materiale è l’ottimale applicazione della forza della sega a filo sul silicio. I segnali di forza vengono costantemente rilevati da digiCLIP e inoltrati entro pochi millisecondi al comando di produzione tramite Profibus-DP. In questo modo digiCLIP valuta già eventuali scostamenti, che possono essere immediatamente corretti.