ram: reports in applied measurement
reports in applied measurement è un giornale di approfondimento della tecnologia di misura, contenente articoli scritti da autori indipendenti.
RAM ha una tradizione che risale a metà degli anni 60.
Esso viene pubblicato dal Dott. Martin Stockmann dell'Istituto di Meccanica dell'Università di Chemnitz, Germania. Viene pubblicato due volte all'anno in inglese ed in tedesco esclusivamente sul nostro sito Web.
Analisi metrologica delle sollecitazioni di una macchina di separazione dei materiali da riciclare
A causa del costante aumento della pressione ambientalista causata dai rifiuti solidi e contaminanti e dai loro effetti negativi relativi alle nostre condizioni di vita, i problemi del controllo della polluzione tecnologica...
Uso della tecnologia di misura HBM nelle prove di laboratorio di meccanica delle rocce
La valutazione della stabilità e della sicurezza ed integrità a lungo termine per i lavori sotto terra per la costruzione di miniere e caverne, così come per quelli di discariche e siti per lo smaltimento finale dei rifiuti con...
Adeguatezza per l'alta velocità delle deviazioni con scambio fisso a diamante – misurazione della subsidenza e deformazione nella stazione di Brieselang
La struttura degli incroci di deviazione nella tratta Amburgo - Berlino (incroci singoli con scambio fisso a diamante) limita attualmente la velocità a 200 km/h.
Indagine sulla durabilità strutturale di un sidecar da motocicletta
Nell'ingegneria automobilistica è essenziale che i componenti ed i subassemblaggi siano progettati per essere strutturalmente duraturi.
Misurazione del comportamento a sollecitazione e deformazione delle strutture di sostegno del suolo rinforzate con materiali sintetici
Per determinare il comportamento a sollecitazione e deformazione del suolo rinforzato con materiali sintetici, furono effettuate prove su larga scala con un dispositivo biassiale appositamente sviluppato (V = 1,5 m3).
Deformazione tecnica e naturale
Nelle tecniche di misurazione delle deformazioni, specialmente usando gli estensimetri elettrici, la cosiddetta deformazione tecnica ε - per cui la variazione della lunghezza di una sezione geometrica è riferita alla sua...
Ingegneria dei banchi prova nell'industria e nella ricerca
Negli ultimi anni, è aumentata a passi da gigante la proporzione di banchi prova prestazioni per sistemi complessi che sono integrati nell'assemblaggio.
Problemi di vibrazione e stabilità con le pale delle pompe a flusso assiale operanti in cavitazione fuori progetto
Il macchinario idraulico (pompe, ventole) è spesso fatto funzionare lontano dal punto di progetto.
Struttura a semi-monoscocca per misurare le forze di trazione e compressione, i momenti flettenti e le coppie
Per lo sviluppo, progettazione e prova di macchinari e sistemi è imperativo misurare l'effettiva sollecitazione dei componenti.
Tecniche di monitoraggio della forma nella colata continua
La Sidenor è una società leader nella produzione di acciai speciali, ed offre una larga gamma di prodotti principalmente per il settore automobilistico.
ram: reports in applied measurement
ISSN 1614-9912