Uso della tecnologia di misura HBM nelle prove di laboratorio di meccanica delle rocce
La valutazione della stabilità e della sicurezza ed integrità a lungo termine per i lavori sotto terra per la costruzione di miniere e caverne, così come per quelli di discariche e siti per lo smaltimento finale dei rifiuti con roccia salina o travertino, si basa sul confronto fra le sollecitazioni effettive e calcolate con quelle accettabili per il materiale strutturale di “roccia”.
La valutazione della stabilità e della sicurezza ed integrità a lungo termine per i lavori sotto terra per la costruzione di miniere e caverne, così come per quelli di discariche e siti per lo smaltimento finale dei rifiuti con roccia salina o travertino, si basa sul confronto fra le sollecitazioni effettive e calcolate con quelle accettabili per il materiale strutturale di “roccia”. Diversamente dai materiali da costruzione artificiali, quali l'acciaio od il cemento, il materiale da costruzione “roccia salina” è prodotto da un processo geologico naturale di formazione della roccia.
A seconda della formazione rocciosa ed all'interno della formazione del luogo di prelievo, la roccia che costituisce il sottosuolo è pertanto caratterizzata dalla variazione relativamente grande delle proprietà meccanico-idrauliche in confronto ai materiali da costruzione artificiali. È compito del laboratorio di meccanica delle rocce verificare la risposta meccanico-idraulica del materiale delle singole aree uniformi, al fine di pianificare la struttura di supporto ed il rateo associato di stabilità ed integrità degli strati protettivi idro-geologici e ricavarne i parametri ed i criteri con cui definire la capacità portante della roccia.
Autore: Uwe Düsterloh, Karl-Heinz Lux