Ingegneria dei banchi prova nell'industria e nella ricerca
Negli ultimi anni, è aumentata a passi da gigante la proporzione di banchi prova prestazioni per sistemi complessi che sono integrati nell'assemblaggio.
Negli ultimi anni, è aumentata a passi da gigante la proporzione di banchi prova prestazioni per sistemi complessi che sono integrari nell'assemblaggio. La ragione di tale tendenza è la contunua crescita della richiesta del 100 % di prove complete in connessione con l'assemblaggio di questo tipo di modulo, con un contenuto elevato di controllo e di funzioni o di sistemi rilevanti per la sicurezza dal punto di vista dell'affidabilità della produzione e dei requisiti di qualità dei clienti finali.