Misurazione del comportamento a sollecitazione e deformazione delle strutture di sostegno del suolo rinforzate con materiali sintetici
Per determinare il comportamento a sollecitazione e deformazione del suolo rinforzato con materiali sintetici, furono effettuate prove su larga scala con un dispositivo biassiale appositamente sviluppato (V = 1,5 m3).
Per determinare il comportamento a sollecitazione e deformazione del suolo rinforzato con materiali sintetici, furono effettuate prove su larga scala con un dispositivo biassiale appositamente sviluppato (V = 1,5 m3). Avendo dovuto sviluppare un dispositivo speciale per questo scopo, si son dovute sviluppare anche una specifica tecnica di misura e particolari assegnazioni per tale dispositivo. Con la soluzione scelta c'era una concordanza estremamente buona fra i valori misurati e quelli di taratura. La tecnica di misura permette di misurare le sollecitazioni orizzontali del dispositivo biassiale con crescenti deformazioni della parete e dei sintetici inseriti nel suolo. I risultati estendono le conoscenze sull'azione portante dei sintetici e del suolo nel campo dei carichi di lavoro.
Autore: Florian Bussert