Misurazioni a lungo termine con estensimetri delle deformazioni e stabilità dei sensori ad estensimetri
Vengono riportati i risultati degli esperimenti finalizzati alla valutazione della stabilità a lungo termine sotto carico mantenuto costante (a temperatura ambiente ed in condizioni di laboratorio), di estensimetri e di trasduttori ad estensimetri.
Vengono riportati i risultati degli esperimenti finalizzati alla valutazione della stabilità a lungo termine sotto carico mantenuto costante (a temperatura ambiente ed in condizioni di laboratorio), di estensimetri e di trasduttori ad estensimetri.
Una serie preliminare di esperimenti comprendeva il caricamento per più di un anno di due trasduttori da 1 kN, uno al 100 % della sua forza nominale (2 mV/V) e l'altro al 50 % della sua forza nominale (1 mV/V). Seguiva poi un'indagine dettagliata sui tipi di estensimetri, lunghezza, collaggio e polarità della deformazione per misurazioni di deformazione a lungo termine. Vengono raffigurate graficamente le curve di scorrimento sotto carico e del ritorno dopo aver tolto il carico. È stata osservata una grande variabilità della stabilità a lungo termine, che spazia da meno dello 0,2 % a più dell'1 %.
Autore: Prof. Dr. Ir. Bernard Espion, Prof.Dr.Ir. Pierre Halleux