Problemi di vibrazione e stabilità con le pale delle pompe a flusso assiale operanti in cavitazione fuori progetto
Il macchinario idraulico (pompe, ventole) è spesso fatto funzionare lontano dal punto di progetto.
Il macchinario idraulico (pompe, ventole) è spesso fatto funzionare lontano dal punto di progetto. Ciò è dovuto principalmente alla comprensione inesatta della resistenza delle apparecchiature collegate e dalla conseguente imprecisione del coordinamento della pompa con le apparecchiature stesse. Se l'uscita della pompa è troppo grande, in molti casi la pompa sarà retrocessa ad un carico parziale (punto di lavoro sulla curva caratteristica della pompa alla sinistra del punto di progetto, Fig. 1) da un dispositivo di chiusura. Ciò vale in particolare con le giranti delle pompe a flusso assiale, le quali impiegano una coppia maggiore quando girano ad un carico parziale rispetto al punto di progetto, per cui la sollecitazione nel vano delle pale risulta maggiore.
Autore: Gerhart Penninger, Helmut Jaberg