Sistema di pesatura controllato da calcolatore per ricezione e scarico del grano
Questo articolo descrive l'implementazione di questo tipo di sistema e si occupa del controllo della pesatura e dell'elaborazione dei dati.
Le quantità di materiale in entrata ed uscita da un impianto di alimentazione e macinatura devono essere misurate con un dispositivo di pesatura che è soggetto a taratura ufficiale. Le conseguenti interruzioni causate dalla procedura di taratura dovrebbero essere mantenute le più brevi possibile, in modo che pesatura e dosaggio abbiano la minima influenza sul flusso del materiale.
Si ottengono risultati ottimali quando le celle di carico e l'elettronica intelligente del sistema di pesatura sono combinate con la pesatura dei contenitori controllata elettro-pneumaticamente. Ciò fornisce elevate prestazioni ai sistemi di pesatura, molto vicino all'ideale, per la continua uscita del materiale. L'impiego di sistemi elettronici ha condotto alla sostanziale semplificazione dei componenti del sistema meccanico.
Questo articolo descrive l'implementazione di questo tipo di sistema e si occupa del controllo della pesatura e dell'elaborazione dei dati. Il progetto del sistema descritto comporta una significativa razionalizzazione, ad esempio di magazzini merci e di impianti di macinazione.
Autore: Walter Vordermark