Progetto di un banco prova per la misurazione della rigidità d'insediamento di pneumatici senza camera d'aria
Questo articolo descrive l'apparecchiatura usata per provare questo importante parametro del pneumatico.
La sicurezza nell'automobilismo è di importanza fondamentale ed i costruttori di veicoli stanno migliorando continuamente le caratteristiche delle vetture che sono relative alla sicurezza. Gli pneumatici dell'auto hanno un effetto marcato sulle prestazioni ed è importante che essi abbiano rigidità d'insediamento adeguata per non perdere il contatto col cerchione della ruota. Però, se la bordatura è troppo rigida, sarà molto difficile montare il pneumatico.
Autore: Hans Hoffmann, Karsten Lücke, Ulf Kramer