Disposizione di montaggio per un serbatoio da raffineria
Un serbatoio da raffineria, alto circa 25 m, sorge su una torre di calcestruzzo alta anch'essa circa 25 m. Esso è ancorato mediante bulloni ai plinti della torre. Nel serbatoio viene immagazzinato il carbonio, un prodotto residuo della raffinazione del petrolio.
Un serbatoio da raffineria, alto circa 25 m, sorge su una torre di calcestruzzo alta anch'essa circa 25 m. Esso è ancorato mediante bulloni ai plinti della torre. Nel serbatoio viene immagazzinato il carbonio, un prodotto residuo della raffinazione del petrolio. Il serbatoio viene svuotato ogni 48 ore e durante il processo di svuotamento esso viene raffreddato dai 400 °C mediante getti d'acqua.